This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2841:具有宽 Vcc 输入范围(例如11-28V)的初级侧调节

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C56EVM-066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513276/uc2841-primary-side-regulation-with-a-wide-vcc-input-range-like-11-28v

部件号:UC2841
主题:UCC28C56EVM-066中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、团队、

我们正在寻找一个用于断路器工程"DC ACB"的 PWM 控制器、该工程用于反激式电路、可支持初级侧调节、具有11V 至28V 的宽 Vcc 输入范围、输出功率低于5W。

 

我注意到在 UC284xA 的数据表中、次级侧调节有一个反激式应用电路、该器件是否也可用于初级侧调节? 如果不能做到、您是否推荐了具有极具竞争力的价格和小封装的 PWM 控制器?

谢谢

Lillian