This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A30:软启动引脚短路

Guru**** 2643655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512724/tps7a30-soft-start-pin-short

器件型号:TPS7A30

工具/软件:

您好、

如果此引脚短接至0V 以强制并将输出保持在0V、那么此器件中是否正常工作(Vin 将始终保持-30V)。  在大多数情况下、该软启动引脚将具有1nF 至0V 的电压、但根据要求、输出需要0V、而不是正常的 LDO 输出电压。 想方设法做到这一点、尽量减少电路。 还有其他想法吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当您希望输出为0V 时、为什么不能使用 EN 引脚关闭器件? 我认为、无论如何、您都需要某种逻辑信号将软启动短接至地、因此使用 EN 似乎更简单。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢 Nick 为此提出了一个可能的解决方案。 如果未出错、EN 引脚(未激活时)通常会将输出置于高阻抗状态。 而将软启动短接至0V 会(可能?) 将输出保持在0V 状态(以便它可以灌入/拉出电流)。 在这种情况下、恐怕无法将输出下拉至0V。 您能否说明一下是否出现这种情况、以及您对将输出电压设为0V 有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果没有弄错、EN 引脚(无效时)通常会将输出置于高阻抗状态。 [/报价]

    您是对的。

    而将软启动短接到0V 会(可能吗?) 将输出保持在0V 状态(以便它可以灌入/拉出电流)。 在这种情况下、恐怕无法将输出下拉至0V。 您能否评论一下是否会出现这种情况、以及您是否有其他关于将输出电压设为0V 的建议?

    如果 NR/SS 引脚被拉至接地、则输出变为高阻抗、就像 EN 引脚被拉至低电平一样、因此执行此操作没有任何帮助。 只有在输出端具有有源下拉电路的器件才能在任何情况下灌入电流、但我们没有任何带有有源下拉的负 LDO。  

    另一种思路是使用几个晶体管来使用 EN 信号通过串联电阻将输出拉至0V、以便在器件应该关闭时使输出放电。  

    此致、

    Nick

    [/quote]