This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25620:关于 HSFET OCP 值

Guru**** 2518260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513085/bq25620-about-hsfet-ocp-value

器件型号:BQ25620

工具/软件:

您好的团队、

在数据表中、似乎在 器件中定义了 IHSFET_OCP 值和 ILSFET_OCP、如下所示。

这些价值是什么?

我想知道该器件 是否具有 SYS 电流限制。

此致、

teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teritama、  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 IHSFET_OCP 和 ILSFET_OCP 阈值的值最小为6A。 这些值的定义方式与第10页数据表中列出的最小值为6A 的 IBATFET_OCP 规格相同。  

    Unknown 说:
    我想知道此器件 是否具有 SYS 电流限制。

    器件没有专用的 SYS 电流限制。 除了您在文章中已经提到的转换器逐周期限制之外、还有最大3.2A 输入电流限制(IINDPM)和电池放电电流限制 IBATFET_OCP (6A)。 因此、当仅电池连接到 BQ25620 IC 时、从电池到 SYS 的最大允许电流为6A。  

    此致、

    Garrett