This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:8个并联芯片、电流检测输出共享一个 ADC 通道

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4H160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513116/tps4h160-q1-8-chips-in-parallel-current-sense-output-share-one-adc-channel

器件型号:TPS4H160-Q1

工具/软件:

您好论坛、

我正在进行一项设计、其中八个 TPS4H160-Q1器件共享一个 ADC 通道进行电流检测。 为此、我将使用74HC238进行 DIAG_EN 选择、使用两个 GPIO 进行 SEH 和 SEL 选择。

当只有一个芯片连接到电流检测电阻并且选择(SEH/SEL + DIAG_EN)处于活动状态时、一切均按预期运行。 但是、当我连接其他七个 CS 输出时、电流检测信号在稳定至其最终值之前表现出较长的上升时间(超过200ms)。

电流是否可能泄漏到未选择的芯片中? 我们看到了一个包含四个 GPIO 控制芯片的系统的应用手册、因此我们没有使用任何模拟多路复用器、来更大限度地降低 BOM。

如有任何建议或见解、将不胜感激。

谢谢!

编辑:PCB 目前在我的办公桌上、因此所有输出均处于开路负载状态、其中一个输出连接了电气负载。 当通道关闭时、没有用于开路负载检测的上拉电阻、这或许值得一提。 此外、如果我在不同芯片上连接另一个输出、则电流检测值会发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些芯片在 PCB 上有多个电源引脚。 由于我仅测试一个通道、所有其他电源引脚都已关闭。 芯片中似乎有一个未通电的内部旁路、然后该旁路会激活并导致问题。