This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:使用两个不同 NTC 进行 BQ76952温度校准

Guru**** 2532640 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513267/bq76952-bq76952-temperature-calibration-with-two-different-ntcs

器件型号:BQ76952
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们目前正在使用 BQ76952 AFE IC。 对于温度监测、我们使用 NTC 热敏电阻的器件 具有不同的温度系数:

  1. NTC1. :措施 电池温度

  2. NTC2. :措施 MOSFET 温度

e2e.ti.com/.../NTC.pptx

我们已使用 bq769x2热敏电阻 系数计算器来计算系数:

     NTC1:

   

     NTC2:

  

我们将计算得出的系数输入到中 数据存储器 bqStudio 的目录:

  • 18k Temperature Model

  • Custom Temperature Model

我们已经配置了 GG FIRE 差分输出设置。

      


不过、 测得的温度不准确 ——有时稍微关闭,有时明显不正确。

我们对此有几个问题:


1. 在中 18k 温度模型 我们如何确定正确的 ADC0 价值?

2. 在中 自定义温度模型 我们如何确定正确的 RC0 ADC0 价值?

3. 我们的 MOSFET 保护阈值 电压 135°C 。 我们应如何定义中的系数 自定义温度模型 以确保高于准确的读数 115°C

4. 是我们18k Temperature ModelCustom Temperature Model在中使用和的通用方法 bqStudio 数据存储器 对吗? 或者、是否有推荐的方法可以更准确地处理不同的 NTC 类型?

我们附加了 NTC 电阻-温度表 供参考。

期待您的建议,谢谢!