This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:bq76952的 CC2值更新到 MCU 的毫秒数?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515162/bq76952-how-many-milliseconds-the-cc2-value-of-bq76952-is-updated-to-mcu

器件型号:BQ76952

工具/软件:

TI 专家、

  我们计划使用 MCU 通过 IIC 通信读取 bq76952的 CC2值。 我想知道 bq76952的 CC2值更新到 MCU 有多少毫秒?

   该项目非常紧迫、我们期待您的答复、

   谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JMYang:

    当 FASTADC=0时、CC2值每~3ms 更新一次、当 FASTADC=1时每~1.5ms 更新一次、而该器件处于 NORMAL 模式。  它仅在器件处于 SLEEP 模式时在进行突发测量时更新、在 DEEPSLEEP 或 SHUTDOWN 模式下不会更新。

    谢谢、

    Terry