This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3501:高电流低压降请求

Guru**** 2647225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513684/lm3501-a-high-current-low-drop-out-voltage-request

部件号:LM3501

工具/软件:

您好的团队、

我的客户申请的 LDO 低于规格、但我在 TI.com 中找不到:

  • 最大输入电压>=20V
  • Iout>=3A
  • 压差容积<=500mV

您能否帮助确认我们是否有满足此需求的选择? 如果没有,请提出一个最接近的,谢谢!

谢谢!

Jayden Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayden:

    在您询问 LDO 相关器件时、我会将这个帖子分配给 LDO 团队。  

    此致、

    Hongjia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请帮助分配给 LDO 团队、抱歉出错了...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我们不提供具有这些规格的单个 LDO、我们的解决方案是并联4个 TPS7A47。 我们有客户并联5-10、因此4个是绝对可行的。 如果你想看看这个,我可以给你一些资源并行.

    谢谢、

    Vahnroy