This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:BQ27542-G1:SoC 精度容差??

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514982/bq27542evm-bq27542-g1-soc-accuracy-tolerance

器件型号:BQ27542EVM

工具/软件:

您好先生

我们已经成功完成学习循环。
电池容量= 2800、剩余容量= 600mA、为什么 bq27542 SOC= 16~27%?

例如:

OCV (V)

SoC (%)

3.77V

16%

3.77V

18%

3.77V

22%

3.77V

25%

3.77V

27%

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

    由于锂基电芯的 OCV 在中间非常平坦、因此阻抗跟踪使用库仑计数、Ra 表、仿真、chemID 等来更好地确定 SOC、因此会出现这些结果、具体取决于电芯。 您能否发送.log 文件来查看哪些其他因素可能导致 SOC 增加。

    谢谢您、
    Alan