This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR66430:ISO7637-2脉冲2a 测试

Guru**** 2811675 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5168, LM5169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510569/lmr66430-iso7637-2-pulse-2a-test

部件号:LMR66430
Thread 中讨论的其他器件:LM5169、LM5168

工具/软件:

尊敬的先生:

客户希望使用 LMR66430R5RXBR (2MHz 工作频率)来通过 ISO7637-2脉冲2a 测试。

他们将在 LMR66430R5RXBR 的引脚排列 Vin 处添加一个58V EMI/EMC 保护元件、并执行多次测试以在 Vin 处施加58V 电压且电流为50us、LMR66430R5RXBR 是否通过了该测试? 如果有任何建议的设备、请告知。

他们还想知道 LMR66430R5RXBR 的引脚输出 Vin 的瞬态状态、它可以支持电压范围为?(例如:100V)、时间范围为?(例如:1ms)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该器件在运行时只能支持高达36VIN 的电压、 绝对最大额定值为42VIN。 器件在超出此范围的情况下运行可能会导致器件损坏、在超出 数据表第6节给出的规格的情况下运行时、TI 无法保证器件的性能。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的解释。

    我想为客户找到一款60V/3A 直流降压器件、当工作频率为2MHz、Vin = 12V、Vout = 5V、负载为0.5A~1.5A 时、需要高达90%的效率。 您能向我推荐一款器件吗? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    对于此申请、我将请教一位同事、他可以为您指明最适合您应用的器件。

    谢谢您、
    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    本组中唯一可采用这种方式工作的器件是 LM5168/LM5169。 有关如何实现这一目标、请参阅以下应用手册: https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZT975

    谢谢您、

    Joshua Austria.