This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM78M05-MIL:LM78M05CDT/NOPB 在 Tj 限值附近运行(125°C)

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514541/lm78m05-mil-lm78m05cdt-nopb-operation-near-the-tj-limits-125-c

器件型号:LM78M05-MIL

工具/软件:

您好、  

我表征一个在+85°C Tambient 条件下 的工业设计、我们使用的线性稳压器(LM78M05CDT/NOPB)会变得过热、接近其 Tj 限值。  

我 在选项卡中测量119°C、根据计算、Tj 为 123°C、比最大限值高2°C shy。  

我已经研究过其他类似器件、它们似乎都具有 Tj = 150°C。  

我的问题是、在这些温度下、对器件可靠性有何长期影响?  

谢谢、

此致、
OA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 OA:

    在高结温下运行会产生加速的常见故障率。 但是、在接近热限值的情况下运行时的另一个问题是可能循环进入和退出热关断:

     

    热循环 会频繁地间隔产生高浪涌电流。 本质上、器件会过热、触发 TSD、冷却以克服热迟滞、重新开启并开始在限流电路启动之前汲取大的初始电流。 然后加热并重复。 通常这不是问题、但如果它频繁循环、可能会更令人担忧。 这里提供了一些有关管理浪涌电流的更多信息

    在这种情况下、最好设计电路板、以尽可能提高 RθJA。

    如果您对热性能更好的其他器件感兴趣、请告诉我您的要求、我可以提供所有匹配项的列表。

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、  

    感谢您的答复。 幸运的是、在我们的情况下、我们从未超过限值来触发 TSD。 尽管如此、我相信从美国国家半导体公司时代开始、该器件已经很旧了。 是否有采用 3引脚 TO-252封装、Tj 为150°C 的较新/兼容型号?

    此致、  
    OA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 OA:

    是的、非常准确、这是一个旧器件。 其数据表的一些较旧版本 上有 National Semiconductor 标识。

    TPS7B8850QKVURQ1 应满足 LM78M05CDT/NOPB 的所有要求、具有5V 固定输出并采用3引脚 TO-252封装、但工作温度范围高达150'C 在此处存储页面: TPS7B88-Q1数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致、

    Gregory Thompson