This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:堆叠配置中的通信引起的嗡嗡声噪声

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79600-Q1, BQ79616-Q1, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514370/bq79616-q1-buzzing-noise-caused-by-communication-in-stacked-configuration

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79600-Q1BQ79616

工具/软件:

您好:

我设计了一个带有单个 BQ79616-Q1平衡芯片的定制 PCB。 我的测试设置中的配置是堆叠中的2个 BQ79616-Q1、使用 SPI 通过 BQ79600-Q1与 MCU (F280049)进行通信。 自动寻址和唤醒器件是成功的、我可以正确读取电压和温度。

但是、我注意到 BQ79616器件 PCB 发出嗡嗡声。 这种嗡嗡声的频率似乎取决于我尝试读取电池电压的速率、因为每秒请求一次数据会每秒产生一个"节拍"、而将该速率增加到每秒100次会产生 嗡嗡声。

我注意到的一些事项:

  • 只在我的堆栈中连接1个 BQ79616器件就会消除声音。 只有在将第二个设备连接到堆叠时才会产生  声音、在该配置中、两个 PCB 都会产生嗡嗡声。
  • 菊花链电路设计有电容器和扼流圈隔离、使用 SLVAEP4中提到的推荐元件。 移除一个 PCB 上的扼流圈可降低产生的声音量、但不会完全去除。
  • 我找到了一个介绍了类似观察结果的主题: BQ79616-Q1:BQ79616-Q1通信时听到嗡嗡声-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

这一观察结果是否为预期行为? 它是否会对组件造成任何损坏或缩短其使用寿命? 是否有方法去除声音? 感谢您的帮助。

此致、Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffery:  

    根据您链接的论坛帖子、这之前已经观察到、但完全不符合预期行为。 出现这种噪声可能是由于器件焊接不当造成的、因为根据您和其他用户的信息、移除这些元件在某种程度上可以正常工作。  

    感谢您的提问、  

    Pranav Ananthan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pranav Ananthan、

    我找到了另一篇描述同一问题的文章(BQ79616:BQ79616 LDOIN CAP 蜂鸣器-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛)。 我们已经报告了三种不同的情况、而且在更换 PCB 多次后仍然会出现嗡嗡声、因此我强烈怀疑这与未正确焊接元件有关。

    我链接后的内容建议将电容器从 X7R 更改为 C0G、并使用两个100nF 电容器而不是一个0.22uF 电容器。 您是否有其他建议可以去除声音?

    此致、
    Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffery:  

    当通信发生时会出现这种蜂鸣噪声、因此堆栈中有多个器件时会发生这种蜂鸣噪声是有意义的。  

    我同意、得到这些信息后、很可能不是由于元件焊接不当造成的。  

    根据来自其他客户体验的信息、更改电容器或并联使用两个电容器已被证明是有效的。 此外、根据系统的不同、也可以移除电容器。  

    谢谢您、  

    Pranav Ananthan