This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751EVM:TPS25751用作移动电源、用于为外部器件充电

Guru**** 2533730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514718/tps25751evm-tps25751-serves-as-a-power-bank-to-charge-external-devices

器件型号:TPS25751EVM
Thread 中讨论的其他器件:TPS25751BQ25798

工具/软件:

您好、团队、

我目前面临两个问题、希望获得您的帮助
(1)如何使用 TPS25751作为移动电源、为外部器件充电并停止充电
(2)如何使用 TPS25751来控制 bq25798、从而启动和停止充电
由于我在此器件的数据表中找不到相应的信息、因此我想询问您如何实现这两个功能
如果可能、您能否为我们提供 Aardvark 批次模式样品或向我们展示实施流程

此致!

光圈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iris:

    如果您使用的 GUI 配置中选择了 BQ 器件(选择 BQ 为 Q1和 Q11应答)、则 PD 控制器应自动为1和2配置 BQ25798。

    其工作原理的简化说明:

    当端口断开后、BQ 被配置为充电或放电、并被置于"安全状态"。

    当端口作为受电方连接时、它将 BQ 配置为从端口进行充电和取电。

    当端口作为源连接时、它将 BQ 配置为源(OTG)并为端口供电。

    我建议使用不同的互联设备进行测试并观察 PD 和 BQ 之间的 I2C。 遗憾的是、没有 Aardvark 批处理模式样片。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    我不使用 GUI 器件进行配置
    如果 PD 控制充电器来启动或停止充电、是否应该配置充电器的相应寄存器? 如果是、我将使用 PD 通过 IIC 配置 bq25798的寄存器(使用4CC 命令)、但我想了解您应该配置哪些寄存器以及如何配置这些寄存器?
    此外、根据您的意见、当 PD 用作移动电源时、无需配置 PD 的相关寄存器来对其进行充电和放电? 而是直接连接外部器件进行测试? 但是、当移动电源的电池电量降至20%以下时、停止充电应该需要配置一个寄存器来实现这一点? 例如、将电流设置为0
    (前提是补丁已成功加载并且器件处于 APP 模式)

    此致!

    光圈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iris:

    我一直想问、但在引导时加载到 PD 控制器中的内容是什么? 使用的是 EEPROM 还是 MCU? 您是否只拥有可重复使用的图像?

    请使用 GUI 和 json 为系统生成固件映像、这一点非常重要。 如有必要、我们可以就此提供一些指导。

    另外、根据您的意见、当 PD 用作移动电源时、无需配置 PD 的相关寄存器来对其进行充电和放电?

    您能否分享系统的基本方框图(PD + BQ +电池)? 按原样使用 PD I2C 可能没问题、因为它可以处理基本充电和放电。

    但当移动电源的电池电量降至20%以下时、停止为设备充电应需要配置寄存器才能实现此目的[/报价]

    您可能需要 EC 来监控和干预。  如果电池电量低于某个水平、是否要停止充电? 停止放电?

    谢谢。此致、

    Chris