This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25762-Q1:具有 USB 2.0数据的双检查设计

Guru**** 2782565 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, TPS25730EVM, TPS25762-Q1, TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514664/tps25762-q1-double-checking-design-w-usb-2-0-data

器件型号:TPS25762-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TPS25730EVM、TPS25730 TS3USB221

工具/软件:

您好:

我们正在设计一台为特殊 USB-C 外围设备供电的单板计算机(也由我们设计)。  该器件需要15V @ 1A、因此我们将 TPS25730置于其中;我们有一个 TPS25730EVM、在插入 USB-C PD 壁式充电器时确实可以输出+15V 电压、因此我们有信心我们可以涵盖器件侧(UFP)。

我们希望确保主机(DFP)设计正确。  我们使用 TPS25762-Q1来提供下游电力输送。  762上有一个+16V 电源、USB-C 连接器上的 VBUS、同时还连接了 CC1和 CC2。  但是、'762上的 DP/DM USB 数据线问题。  我知道、如果将'762置于固件升级模式、则会出现一个允许升级固件等的 USB 设备端点  我们的电路板上有适当的电路来实现这一点:

但我相信我说的是对的、说这两个'762是无效的  CPU 主机同时连接到 USB-C DP/DM 线路(正确?)。  如果我们能够执行'762的 USB 升级或配置、而不是设计或制造要求、那么我们可以如下所示设计电路:

我们确实将 CPU I2C 端口连接到'762上的 I2C 端口2、因此理论上我们可以通过这种方式重新编程或配置'762 (正确?)。  但是、如果在制造过程中有必要或强烈建议能够访问'762 USB 端点、那么我们需要执行类似的操作、使用 TS3USB221多路复用器:

所以,我的问题:

  1. 我所说的一切都是准确的吗?  主要是、'762和 CPU 主机无法同时连接到 USB-C DP/DM 线路?
  2. 是否有必要和/或强烈建议在工厂访问'762 USB 端点、以对固件和设置进行编程?
  3. 能否通过 I2C 目标端口(I2C_SDA2/SCL2)对'762进行完全重新编程和/或配置?
  4. 如果我们希望通过 USB 对'762进行编程、那么在 PC 将 VBUS 上提供+5VDC、并将其连接到'762输出引脚的情况下、将 PC 主机(使用标准 USB-A 转 USB-C 电缆)插入目标板上的 USB-C 端口是否存在任何问题?  或者、在连接 PC 之前、是否需要通过将 EN/UVLO (引脚6)设为低电平来关闭'762电源输出?
  5. 在上述配置中、CPU 的 USB-C 端口始终是下游端口、我们需要在 CC1和 CC2上实现5.1K 上拉、对吗?

感谢您的帮助、谢谢。

Dana M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dana,

    1. 您不能同时拥有 USB 主机和 TPS25762-Q1

    2. 不需要暴露'762端点。  该端点用于更新固件、但这也可以通过 I2C 总线完成、因此您无需提供支持。

    3. 该设备可以通过 I2C 完全更新。  以下应用手册对该过程进行了说明:  https://www.ti.com/lit/an/slvaff7b/slvaff7b.pdf

    4. TPS25762-Q1必须断电、并根据数据表的表8.2至8.5配置 TVSP: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps25762-q1.pdf

    5. 源端口的 CC 上拉完全集成,不需要提供上拉电阻。

    此致、

    Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好,感谢您的双重检查 Slight smile

    Dana M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴为您提供帮助