This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25661-Q1:频率可以&'t 按预期降低-设置更高的最小频率会产生更低的实际开关频率

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514711/ucc25661-q1-frequency-can-t-decrease-as-expected-setting-a-higher-minimum-frequency-results-in-lower-actual-switching-frequency

器件型号:UCC2561-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我目前在 LLC 转换器设计中使用 UCC256613、但遇到了以下问题:

输出电压设置为255 V、但工作期间、实际输出电压无法达到该目标。 此外、IC 开关频率不会正确降低、保持不变 862kHz  、如图1所示。

此时、TEST 引脚设置为:

  • IPPC 运行所需的最低频率 :112.2 kHz

  • 积分器时间 Constantvm :257 ns
    (请参阅图2)

但是、将 TEST 引脚配置修改为以下值:

  • IPPC 运行所需的最低频率 :591.6 kHz

  • 积分器时间 Constantvm :80 ns
    (请参阅图3)

降低开关频率 减小 快速下降至大约 382kHz  

  • 为什么增加"最小频率"设置可以降低实际开关频率?
    这似乎与"最小频率"设置的预期行为相矛盾。

  • 当 VFB 预计处于最大值时(即无光耦合器电流/ Iopto = 0)、为什么 IC 不会降低频率?
    我使用的是电压反馈配置。 由于输出电压尚未达到目标、因此光耦合器处于关断状态(Iopto = 0)、并且 VFB 应在内部处于最大值。 根据 IPPC 逻辑、该条件应驱动 IC 来降低开关频率、从而升高输出电压。 不过、频率保持较高、无法按预期响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否将原理图和设计计算器与您的功率级值分享在一起。

    此致

    Manikanta P