This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200EVM:连接电子负载

Guru**** 2468540 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514703/tps51200evm-connecting-e-load

器件型号:TPS51200EVM

工具/软件:

您好的团队、

  1. 是否允许将电子负载连接到 TPS51200EVM?
  2. VTTREF 负载列为10 mA 的最大值、但数据表显示 minu .10 mA | typ。 40 mA、4.1.3中未指定上限。
    是否可以输入高达0.5W/0 .6V = 842mA 的电压进行评估?
    此外、0.5W 只是 EVM 的一个限制是正确的吗?

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的伊藤山:

    由于 REFOUT 的典型电流限值是40mA、 如果上限像842mA 一样高、我会感到惊讶、但看起来好像我们针对数据表中的故障点测试了电流限值。 只需注意、电流限制可能低至10mA 最小值、因此40mA 可能已经导致输出过载。  

    我还没有尝试通过电子负载加载 REFOUT、但我预计这不会是问题。

    0.5W 似乎只是建议的负载电阻、而不是 EVM 的硬性限制。

    此致、

    James