This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:用于氯化锂和二氧化锂电池的检测无电阻电量监测计 IC

Guru**** 2771115 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQ27427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514995/bq35100-sense-resistor-free-fuel-gauge-ics-for-lithium-thionyl-chloride-and-lithium-manganese-dioxide-batteries

器件型号:BQ35100
Thread 中讨论的其他器件: BQ27427

工具/软件:

我想要的电量监测计 IC 与相当 BQ35100 、兼容 锂亚硫酰氯 锂二氧化锰 化学物质、无需使用感应电阻器、类似于 MAX17043 作者:Maxim。 SOCl₂的应用是由锂1 μ F 或锂二氧化锰电池供电的无线传感器节点的充电监控。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    BQ27427具有一个内部检测电阻、因此无需外部检测电阻。 但是、BQ35100旨在对不可充电电池进行电量监测、例如  锂亚硫酰氯  和  锂二氧化锰、  和将针对这些化学物质提供最高级别的电量监测精度。

    此致、

    Diego