This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:继续解决 int_n 故障。

Guru**** 2468560 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514381/tps65219-continue-to-solve-a-int_n-failure

器件型号:TPS65219
主题:AM6422中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我想继续解决 TPS65219中的问题:TPS6521902 nINT 处于低电平。 -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛。 该线程已锁定。 所以、请提交这个相关问题。

最后、我可以读取寄存器信息。 它显示 BUCK3_RV_SD 错误。 我认为数据表可能是错误的。 该说明应为 BUCK3、而不是 LDO4。  
我可能知道产生这个误差会发生什么情况。 如何测试或调整电路以确认根本原因?

此致、

Shu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shu、

    当您将此 BUCK3_RV_SD 位设置为1时、Buck3 (以及所有其他 PMIC 电源轨)是否为高电平? 此错误表示电路板上的其他位置进入 Buck3输出端存在泄漏、从而导致 PMIC 关断。 这将导致 nINT 变为低电平。 您需要解决泄漏问题。

    您可以尝试将 寄存器0x25中的 MASK_INT_FOR_RV 设置为1、以防止 nINT 在此错误期间保持高电平。 请注意、下电上电时该位将复位为"0"。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

    是的、buck3运行良好。 我正在使用它为 AM6422处理器供电。 I 测得的值为1.1V。 该转换器会转换为1V、以支持另一个处理器内核电源。 您认为 Buck3的泄漏是什么意思? 某些较高电压短接至1.1V? 如何测量或测试泄漏问题/

    Shu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shu、

    是、说明是复制的、因此它应适用于 Buck3、而不是 LDO4。

    由于电源轨已启动、这可能是描述中的情况1或2之一导致的。 PMIC 进入 STBY 状态后是否发生了这种情况? 您能否在上电期间在示波器上观察 Buck3并查看是否存在尖峰? 还是电源轨在禁用时完全放电?

    Sathish