This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:2S4P 电池的串联电池节数

Guru**** 2815365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511889/bq34z100-g1-number-of-cells-in-series-for-a-2s4p-battery

器件型号:BQ34Z100-G1

工具/软件:

我会调试一个我们有2S4P Lion 聚合物电池包的设计。

标称 V:7、4
标称容量24Ah@2A 负载

我可以看到工程师(已不在公司)将电池配置为1节电池: 配置、"寄存器"、"串联电池节数"、"1"、"num"
这是因为"串联电池节数"是指串联电池组、还是错误?

我们看到的问题是 LED 显示不正确。 我们的系统有四个 LED、但具有:
100%容量4个 LED =亮起
96%容量3个 LED =打开(仅几分钟)
96%容量2个 LED =打开 (仅几分钟)
96%容量1个 LED =亮起(直至放电)

这与上一个主题相关:
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/539017/bq34z100evm-no-display-of-state-of-charge

希望您能提供指导。

此致、
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    串联电芯数量是指从电池顶部回到电池包负极端子的串联电芯总数。 将串联电芯数量设置为1很可能是错误。  

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当为带有一个1节电池的 LiPo 电池组正确设置所有参数(尽我们所知)后、我们将获得以下概述:系列、


    如果我更改为 2节串联电池、8093mV 加倍至16V。
    基于此、正确的设置似乎是1节串联 电池、但与2S4P 电池包有冲突?

    请提供建议。

    谢谢、
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    啊、我以前遇到过这个问题、我认为它与校准有关。  

    请阅读此主题: (+) BQ34Z100-R2:电压和温度校准问题-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    重要的是、串联电芯数量要准确、并且电压读数对于阻抗跟踪监测算法而言是准确的、以便准确地估算 SOC。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您分享到另一个主题的链接。 根据该螺纹、分压器在电压校准期间不考虑串联电池的数量。 这解释了为什么在配置后使用2节电池设置显示2倍的值、而当串联电池数量为1时显示的是正确的值(这对于2S4P 电池包来说不正确)。

    分压器值 1节电池 校准后串联:

    配置、"寄存器"、"串联电池节数"、"1"、"num"
    校准、"数据"、"分压器"、 9539 "、"mVolt"

    分压器值 2节电池 校准后串联:

    配置、"寄存器"、"串联电池节数"、"2"、"num"
    校准、"数据"、"分压器"、 9540 "、"mVolt"


    您建议如何才能最好地做到这一点?

    a.
    1使用1节串联电池进行校准
    2校准后、手动将分压器减小至:值/2
    3将串联电池更改为2

    b.
    使用2个串联电池进行校准
    在校准期间、我仅输入电压读数的50%以实现一节电芯的分压器值

    此致、
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    我推荐方法 a、这就是我通常如何校准 EVM。

    方法 B 可以达到相同的结果。 但是、我以前从未测试过这种方法。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的快速响应。
    我将测试方法 A。一旦我确认这与正确的 LED 状态指示器有效,那么正确的路径是否遵循指南:SLUA903 –2018年7月, 实现成功的学习周期执行黄金映像?
    如果是、我是否可以在生产中将黄金映像上传到闪存、而无需在新电池组件上执行学习周期? (我将为每一个运行验证)。

    谢谢、
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    以下是创建黄金映像的概要步骤。

    1校准设备

    2确定正确的化学物质

    3配置学习周期文档中列出的基本参数并完成学习周期

    4为用例设置附加参数

    5进行测试以验证性能

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Diego、

    @4:可以为用例设置哪些其他参数?

    (不用担心、如果您能回答这个问题、您已经解决了我的问题;-)

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    很难列出所有内容、但以下是一些您会想到的问题。

    负载模式  

    负载选择

    对于 LFP 细胞: LPFRELAX DODwt

    对于镍氢电池:镍氢电池/镍氢电池

    平滑处理:如果需要

    当前收尾窗口

    充电电压

    充电收尾电压

    我建议通读电池组配置 A-C、以查看是否有任何位会使您的应用受益。  

    此致、

    Diego