This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756E:软件模式下是否需要连接到 TS 引脚?

Guru**** 2515820 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756EEVM, BQ25756E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515198/bq25756e-is-connection-to-ts-pin-required-in-software-mode

器件型号:BQ25756E

工具/软件:

您好:

我有一个基于 BQ25756EEVM 的设计。

待充电的电池没有热敏电阻、因此我离开 BQ25756E 上的 TS 引脚时未连接。

一切似乎都正常、但 电池没有充电。

这可能是 TS 引脚未连接到任何内容导致的吗?

我的 UC 在读取和写入 I2C 寄存器正常、ADC 在输入电压上工作正常、读取电池电压正常。

REGN 测量5V、但不会充电。  

在软件模式(I2C)下 、似乎可以禁用 TS 引脚、这是否允许充电?

寄存器0x21正在读取0xA3

寄存器0x22 正在读取0x80

谢谢、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    是的、TS 引脚需要为3V 才能将温度设置为"正常"。 或者、您可以设置 EN_TS=0位。

    如果这样做可以让 BQ25756E 为电池充电、请告诉我

    此致、
    Ethan Galloway