This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985A:温度启动电流

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515105/lp2985a-temperature-startup-current

器件型号:LP2985A

工具/软件:

在功能测试期间、我看到了启动电流与环境温度之间的有趣行为。

在25°C 处、形状为此(绿色电流黄色输出电压)

在80°C、该行为如下所示:

输出电流约为1 -3mA。

您看到的波形是通过外部电压发生器生成的、而实际上我具有采用线性配置的 bjt、该配置提供9V4但电流受限。

Vcap 可以是220-250V 交流/直流

您能解释一下这种消费情况吗?

实际上、bjt 无法提供太多电流、并且9V4会降至1.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mirko:

    您能否附上显示完整详细信息(每个信道上的时间刻度、V/div 和 A/div)的示波器截图?

    Unknown 说:
    实际上 bjt 不能提供太多电流、并且9V4下降到1.5V。

    Vout 是否降至 LDO 的1.5V 或 VIN?

    输入和输出电容器是什么类型(陶瓷/钽/其他)?

    是否可以获取完整的原理图文件?

    您使用什么作为负载(电阻、电流电子负载)?