This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B86-Q1:TI 如何进行 tri 温度测试?

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B86-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514422/tps7b86-q1-how-do-ti-do-the-tri-temp-test

器件型号:TPS7B86-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我们能否分享一些材料、说明 TI 如何在汽车级 LDO 产品上进行 tri 温度测试? 哪个流程有测试、测试条件是什么。

谢谢!

此致、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、弗兰克-  

    通常、对于所有数据表最小值/最大值规格、3个批次中至少有30个器件在温度范围内进行表征、最终测试限制根据过热特性数据设置为保护带(比数据表在整个温度范围内的规格更严格)、以确保测试的器件在整个温度范围内符合所有数据表规格。 生产测试通常仅在室温下进行。  

    希望这个问题能解答您的问题、TPS7B86-Q1器件系列中的某些 OPN 确实会在探头处进行过热测试。  如果您能告诉我您对哪个 OPN 感兴趣、我可以帮您看看。  

    谢谢、

    SU