This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410:通过24V 输入提供多路输出12V、5V 和3.3V

Guru**** 2590930 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR50410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514827/lmr50410-multiple-output-12v-5v-and-3-3v-from-24v-input

部件号:LMR50410

工具/软件:

您好、

我正在设计一个具有24V 输入和三种不同直流输出(12V、5V 和3.3V)的电源电路。 为简单起见、我正在考虑使用非隔离式降压转换器、因为它们不需要反激式变压器、并且通常使用更少的外部元件、这使得器件采购变得更加容易。

我目前的想法是使用三个单独的 LMR50410 降压转换器、每个转换器均由相同的24V 电源供电、并分别配置为输出12V、5V 和3.3V。

  1. 为此、是否宜使用三个从同一输入源并联的 LMR50410转换器?

  2. 如果可以、您能帮助我确定实现每个输出电压的正确元件值吗?

例如:

  • 是的 RFBT 电阻值 309kΩ 是否针对12V 输出进行了校正?

  • 69kΩ 对于3.3V 输出是正确的?

除 RFBT 和 RFBB 外、我是否需要调整任何其他组件?

此外、是否有更简单或集成度更高的解决方案可以通过24V 输入提供所有三种输出电压(12V、5V、3.3V) 而无需使用反激式变压器

以下是最大预期输出电流:

  • 12V:500 mA

  • 5V:1A

  • 3.3V:1A

这些是峰值电流、可能无法始终充分利用。

首选集成式解决方案(例如具有多路输出的单个 IC)、但如果没有现成的解决方案、我愿意使用三个独立的转换器。

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romi:

    您可以通过使用上述3种不同的器件并通过不同的 FB 网络来设置输出电压、从而实现这一点。 我们目前不提供通过一个器件即可实现3种不同输出电压的器件。 请按照数据表的应用部分选择元件值。 一旦您为这些设计了原理图、我们就可以帮助您检查原理图并确保正确配置。

    谢谢、

    Dino