This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25117:Webench 电源设计器仿真失败

Guru**** 2508615 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513820/lm25117-webench-power-designer-simulation-failed

零件号:LM25117

工具/软件:

您好:

数天以来、LM25117的每次仿真都失败了。
哪些设置是必需的?
此致 Reiner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reiner、

    您能否提供有关仿真中出现故障的更多信息?

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    如果我开始仿真、会收到以下消息:
    仿真失败- SIM 类型:启动 SIM ID:21
    此致 Reiner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reiner、

    仿真运行正常、您的设计工作条件是什么?  

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    今天、它´s 工作。
    没有任何变化...
    我n´t 不知道为什么。
    所以、我会使用不同的元件尝试几次。


    谢谢、
    Reiner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。