This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76905:电芯均衡问题

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76905
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514590/bq76905-cell-balancing-issue

器件型号:BQ76905

工具/软件:

尊敬的团队:  

请帮助查看以下内容:  

1. 技术手册提到最小输入滤波电阻器为20Ω、但 BQ76905设计使用10Ω 输入滤波电阻器、该电阻器小于技术手册中提到的20Ω 的最小电阻。 哪一个是正确的?

2、 目前采用的方案采用内部平衡方法。 技术手册提到了最大平衡电流 Imax = 50mA;但是、通过使用数据手册中提到的最小平衡电阻 R (CB)= 53Ω 和 Rn = RN-1 = 10Ω、我计算出的最大平衡电流 I = 4.2 /(2 * 10 + 53)= 57.5mA、这与技术手册中规定的 Imax = 50mA 不匹配。 哪一个是正确的?

3. 在以4A 电流为4.2V 锂电池充电时、充满电时的截止电流为100mA。 当某个电池超过4.15V (而其他电池尚未达到4.15V)时、我会发送平衡命令来使该电池放电。 但是、我通过测试发现、处于平衡状态的电池电压会继续升高、根本没有平衡效应。

初步分析:4A 的电流充电电流远大于此电池的最大平衡电流(57.5mA)、因此充电电流大于放电电流。

因此、即使平衡已开启、电池也无法实现平衡效果。 规格指出、满电荷切断电流为100mA、大于57.5mA 的最大平衡电流、因此无法满足充电平衡的要求。

您能否提供任何解决方案和建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailun、

    感谢您的耐心。

    Unknown 说:
    哪一个是正确的?

    谢谢观看视频。 输入滤波电阻器的10 Ω 应该正确。

    、这与技术手册中规定的 Imax = 50mA 不匹配。 哪一个是正确的?

    如中所述、每节电芯的最大平衡电流为50mA 是正确的 第6.1节绝对最大额定值 电源电压。 您的电池电芯可能具有高达4.2V 的电压、但为了确保不会超过最大平衡电流、您可能需要使用更大的输入滤波电阻。

    Unknown 说:
    您能否提供任何解决方案和建议?

    如果平衡电流太小、我们建议使用外部电芯平衡、这样能够获得更大的平衡电流。 有关如何充分做到这一点、请参阅我们的"使用 BQ7690x 实现电芯平衡"应用手册。

    此致、
    Alexis