This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:APD 引脚功能

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730, TPS23734

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514231/tps23730-apd-pin-function

器件型号:TPS23730
主题中讨论的其他器件: TPS23734

工具/软件:

尊敬的先生:

我们已经审查了该原理图、似乎没有问题、但我们认为只有一处是风险、  

客户使用双输入功能并使用光耦合器、当没有 APD_IN 时、TPS23730_APD 是否处于高阻态? 引脚5_APD 是否处于高阻态状态?

您能说明一下、此原理图中是否存在任何其他风险吗? 感谢您的帮助并向您学习、

原理图如下所示:

e2e.ti.com/.../TPS23730RMTR_5F00_review_5F00_MiEAP03260BE_5F00_C2_2D00_1_5F00_2025013-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    感谢您联系我们!

    由于5月国际劳动节后任务累积、我们需要更长的时间来回复 E2E。 请在2-6个工作日内回复您的问题。 很抱歉耽误你的时间、感谢你的耐心!

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    如果客户希望在第2侧有直流插孔时禁用 PD 芯片、最推荐的方法是按 如下所示下拉 DEN。

    APD 用于初级侧的直流插孔、指的是 TPS23734的 RTN GND。 如果直流插孔位于第2侧、则当您上拉 APD 时、就像原理图中的方式一样、APD 电压将随着 VB 的下降而下降、VDD - VSS 将下降。 PoE 可能会断开连接、但当 VDD VSS 完全放电时会重试连接。 然后进入断续模式。

    执行 DEN 下拉可避免 PoE 重试。

    此致、

    DIAN