This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:关于 EN 和 NC 引脚

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514758/tps7a47-about-en-and-nc-pins

器件型号:TPS7A47

工具/软件:

您好:

我是负责处理 TI 产品的分销商 FAE。
我收到了客户关于 TPS7A4701的一些问题。
(问题1)
它从+12V 输入电压生成+5V 电压。
如果在 IN 引脚未收到电压的情况下向 EN 引脚施加-0.4V 至36V 的电压、那么器件是否可能会恶化或损坏?
(问题2)
数据表说明了关于 NC 引脚的以下情况:
"该引脚可保持开路或连接到 GND 和 IN 之间的任何电压。"
连接它们的最佳方式是什么?
是否最好将所有 NC 引脚连接到 GND 而不是使其保持开路?
查看数据表第21页图28中的布局示例、每个引脚的连接方式各不相同。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    问题1:

    它超出了建议的工作条件、但低于 ABS。 最大额定值、您不应期待损耗或损坏。 通常情况下、除非另有说明、否则数据表值仅适用于建议工作条件下的正确调节、但如果对输入端施加0V、无论 EN 状态如何、欠压锁定电路都会禁用器件。

    问题2:

    通常、将 NC 引脚接地可显著提高热性能、因为它会增加另一种可能的热传导路径、因此将它们接地稍微可取。 在这种情况下、我们似乎将这些接地端接地、从而在您为它们馈电以连接接地焊盘时、可以实现更轻松、更干净且更导热的布局。  

    此致、

    Gregory Thompson