This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90EVM:固件和化学物质更新失败

Guru**** 2589710 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1A, BQ41Z90, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511840/bq41z90evm-firmware-and-chemistry-updates-failing

器件型号:BQ41Z90EVM
主题中讨论的其他器件:BQ78350-R1ABQ41Z90、BQSTUDIO

工具/软件:

尊敬的支持团队:

最近、我们订购了 BQ41Z90开发板、目的是替换我们基于 BQ78350-R1A 和支持电子产品的电流设置、以使用在单个 IC 中整合了电量监测、监控和保护功能的集成解决方案。 我们改变的主要动机是利用更新后的 Dynamic Z-Track 算法。

我们将8S 电池组直接连接到开发板、最初、系统运行良好、通信稳定并成功进行配置更新。 然而、在 Settings→Configuration 下与温度相关的寄存器更新期间、包括串联电芯数在内的几个关键寄存器意外复位为零(请参阅随附的屏幕截图)。

从那时起、我遇到了以下问题:

  • 无法对固件进行重新编程(bqStudio 错误:"Program FlashStream:读取写入的数据失败比较")

  • 无法更新化学物质(错误1470)

尽管存在这些问题、但与电路板的通信仍然完好无损。

电量监测计处于完全访问模式、电池电压就足够了、我们正在为 BQ41Z90使用正确的 FlashStream 文件。 但是、所有通过固件更新恢复器件的尝试都失败。

我们希望就如何:

  • 恢复固件功能

  • 支持 Re 的化学成分更新

提前感谢您的支持。 此致、Gauti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gauti、

    该问题已分配给 TI 专家、并会在可能时予以解答。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gauti、

    [引述 userid="485894" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511840/bq41z90evm-firmware-and-chemistry-updates-failing
    • 无法更新化学物质(错误1470)

    [/报价]

    -它是可能看到这个错误,但如果你 Ra 表更新在 BQstudio 比你的 chemID 成功更新。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据闪存当前仅显示 Ra 表的默认值(Cell0 R_a flag = ff55、Cell0 R_a0 = 67...)。 但是、我主要担心的是我无法使用默认的 FlashStream 文件对控制器进行刷写。 还值得注意的是、评估板在初始设置过程中可能出现了一些意外的误用、因此更换似乎是合理的下一步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guti、

    听起来不错、请随时使用此趋势提出与上传 chemID 相关的问题。

    谢谢您、
    Alan