This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:如果某些电芯未连接、如何检查4S2P 电池组

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514740/bq40z50-r2-how-to-check-the-4s2p-pack-if-some-cells-are-not-connected

器件型号:BQ40Z50-R2

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

  我们有一个带有 BQ40Z50-R2的4S2P 电池组、我只想知道该电量监测计 IC 是否能够对任何电池进行正确连接。

  根据我的理解、如果仅连接一个电芯的2个并联电芯、电芯电阻可能会有所不同。

  该电量监测计 IC 是否可以计算电芯电阻?

  如果是、通过哪条 SMBus 命令?

  如果没有、任何其他方法都会引起该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Steel、

      如果看到明显的电阻、用户可以通过使用"Cell x Interconnect Resistance"来定义与 PACK 高电流路径的串联电芯之间是否存在电阻。

    该电量监测计不用于对实际连接的电池组进行质量保证、通常我们建议为此使用常数测试。 但是、您可以 看到电芯的电阻通过"Cell X Compress"(电芯 X Compress" )、这是电芯的最后一个温度补偿电阻。 最后、您可以查看 Ra 表、该表将提供电芯在不同 OCV 点的电阻、并且每个电芯之间的电阻应该相似。 假设你有高质量的细胞,但仍然有很多会影响阻力在任何点,不包括对母线的阻力,这就是为什么我们不建议这些程序的连接测试。

    检查您的电池是否连接不良的另一种可靠方法是使用测热枪并在汇流条上寻找热点、因为较高的电阻路径会产生热量。

    谢谢您、
    Alan