This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:关断时、检测到 SC 中断

Guru**** 2468510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512475/tps6594-q1-when-shutdown-sc-interrupt-detected

器件型号:TPS6594-Q1

工具/软件:

您好团队

I SHUTDOWN 或 RESET 我的系统、在 LDO1和 LDO3中检测到 SC 中断。

LDO1/LDO3用于1.8V/2.6V。

重现性很高。

由于即使重新启动后也未检测到 SC、因此我们已确定这不是故障。 

这可能是设置不好,但可能是什么原因?

其他电路是否有漏电流?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    您能告诉我哪个器件型号吗?

    当此错误在上电时、运行期间和进入关断时发生时、请提供更多详细信息、如果您有与 LDO1/LDO3相关的示波器捕获、甚至更多。

    另请参阅以下内容、了解 LDO 资源上出现 SC_INT 的原因之一。

    BR、

    Nicholas McNamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    此错误仅在关闭期间发生。
    正如您的建议、当 LDO 输出关闭时、电压需要时间下降、并且剩余电荷超过阈值。
    我能够通过屏蔽中断来解决问题。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    感谢您的确认、如果放电速度不够快或未按照您的建议、可以将一个小泄放电阻器放置在输出网络上。

    祝您度过美好的一天!