This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:电源正常状态

Guru**** 2811545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514516/bq25798-power-good-status

器件型号:BQ25798

工具/软件:

有人能请解释一下电源正常状态( REG1B_REG0中的位3 Charger_Status_)如何详细工作吗? 什么会导致无法设置它、请听吗?

最新版本的数据表未显示在第24页的方框图上。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BWT:

    在输入电压> UVLO 后不久上电期间、电流阱从 VBUS 引脚拉取 IPOORSRC。  如果电压降至 VPOORSRC 以下、转换器会设置 EN_HIZ=1 10分钟、然后重试。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    非常感谢您的答复。 有没有办法让它在没有等待10分钟的情况下再次尝试,请? 例如、清除 EN_HIZ 位? 这是否有任何缺点?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BWT:

    是的、主机可以将 EN_HIZ 位设置为0、并再次尝试不良源。  此外、如果输入降至 UVLO 以下、则 EN_HIZ 会自动清除、并在连接新的输入源时重试。

    此致、

    Jeff