This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:充电电流问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511853/bq25619-the-charge-current-issue

器件型号:BQ25619

工具/软件:

尊敬的专家:  

bq25619出了问题。  

MCU 通过 I2C 写入1.18A 的充电电流电池将 放电3V

 问题1关闭设备、充电电流将为 600mA  在 插入充电器的情况下打开器件充电电流达到1.16A然后再次关断器件 充电电流保持1.16A。 但是、充电器关断状态下插入和拔出、充电电流 将为 600mA有时320mA。

问题2充电器插入通电状态时、无法进入1.16A 充电电流状态。  

问题3   当 设备关闭时、有时它不会进入充电状态。 然后   先打开再 关闭设备、即可。  

请帮助确认 BQ25619的问题。

非常感谢!  

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我需要对发生这种情况时应用的寄存器写入、硬件操作、示波器捕获等进行更多说明。 请另外分享原理图。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    原理图如下所示。 无需再关注寄存器写入、只需设置充电电流即可。 我会在得到时添加它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    寄存器设置:

    名称 μ s 地址 μ s 写入值 μ s 说明 μ s
    REG01_CHARGER_CONTROL_0 0x01 0x0A 关闭充电 μ s
    REG05_CHARGE_CONFIG 0x05 0x8E 关闭看门狗、主机控制模式 μ s
    REG00_INPUT_CURRENT_LIMIT 0x00 0x7f 最大输入电流 μ s
    REG03_Charge_SAFE_LIMIT 0x03 0x12 终止电流 μ s
    REG04_CHARGE_VOLTAGE_LIMIT 0x04 0x40 截止电压4.2V
    REG02_Charge_Current_Limit 0x02 0x54 主充电电流 μ s
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    当问题发生时、我需要所有寄存器设置。 "关闭器件"是什么意思? 请更清楚地说明所观察到的行动和结果。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭设备:配备充电芯片的设备已关闭、且电池无法为连接的设备供电。

    目前、我们的调查显示、当设备断电一段时间后、电源管理芯片将重置默认寄存器配置。 在这种状态下、无法充电(器件未激活时)、因为微控制器无法正常工作。 电源管理芯片使用默认配置(需要检查温度引脚)进行充电管理。 由于温度引脚未连接、因此会触发警报、并且无法执行正常充电。 但是、当器件重新上电时、 MCU 会将充电芯片配置为忽略 TS 引脚、从而恢复正常充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emma、

    我需要特定操作、寄存器写入、施加的电压、启用的负载、测量的电压、 示波器捕获等有助于诊断问题。 请参考 BQ25619数据表和引脚、以更好地描述该问题。

    但是、除非在 REG0x00位6中使用 TS_IGNORE、否则需要正确的 TS 连接才能启用充电。 在应用中、需要能够在电池断开连接的情况下为该 MCU (最好从 SYS)供电。 这是具有 NVDC 电源路径充电器的优势。

    此致、

    Mike Emanuel