This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18534KCS:CSD18534KCS

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18534KCS, TL494, CSD18511KCS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511348/csd18534kcs-csd18534kcs

器件型号:CSD18534KCS
主题中讨论的其他器件: TL494CSD18511KCS

工具/软件:

我尝试将 csd18534kcs 与 lm25122一起用于升压转换器。 以及用于推挽式直流/直流转换器的 Tl494。 问题是当我焊接 MOSFET 时、会立即使漏极和源极引脚短路。 就像在没有任何上电的情况下连接 GATE 引脚一样、漏极和源极短路。  

问题是 MOSFET 不会被烧毁。 如果我拉出 MOSFET 并对其进行测试、它们看起来可以正常。  

我不明白为什么他们打开甚至没有喂任何东西。  

请帮帮我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sabir、

    感谢您关注 TI FET。 当转换器未进行开关且施加输入电压时、同步升压转换器中的顶部 FET 将通过固有体二极管从输入(源极)传导到输出(漏极)。 这是因为 Vin > Vout 且体二极管正向偏置。 这是预期行为、不应对 FET 或同步升压控制器造成损坏。 我怀疑这可能是您的应用中发生的情况。 请查看并告诉我这样是否能解决您的问题。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不认为这是问题。 当我使用 CSD18534KCS 对其进行上电时、电路板显示得非常短。 当我使用其他 FET 时、它会按预期工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果问题出在体二极管上、则它应开始开关、但显示出短路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabir:

    感谢您提供最新信息。 我还有其他问题/意见:

    1. 两个 FET 在电路中是否都表现出这种短路行为、还是只是其中之一?
    2. 如何在将 FET 从电路板上移除后对其进行诊断?
    3. DMM 可用于测量漏源电阻和栅源电阻、并测量体二极管从源极到漏极的正向压降。
    4. 我还建议比较从电路板上移除的 FET 与新器件以及竞争对手的 FET。
    5. 您能分享您的原理图吗?
    6. 竞争对手的器件型号是什么?
    7. 我通常建议使用栅源下拉电阻、以防止在栅极悬空时 FET 意外导通。 请点击以下链接查看应用手册。

    https://www.ti.com/lit/an/slpa021/slpa021.pdf

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 John 的答复。

    1、是的、两个 FET 显示相同的短路。

    2.使用 DMM

    3.已经过测试。

    4.显示 DMM 上的电阻与新电阻相同。

    5.我可以,但我不认为它不同于 TI 的建议。 我已经和一个名叫尼克拉斯的人在这里恢复了活力。 他对我的原理图没有问题。

    6.已与55N06 IRF3205 IPA086N10 IPA093N06 CSD18511KCS 一起使用。

    该主板目前正在与55n06完全配合使用。 2天以来一直在使用它。 当我用 CSD18534KCS 替换 FET 后、短路内容再次出现

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已尝试 将10k Ω 下拉至1k Ω、作为栅极至源极的下拉电阻器。 但是、一旦我将栅极引脚焊接到电路的漏源极短路、就会出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabir:

    这是一个小问题。 TI FET 本身没有任何不同之处、当安装在电路板上时会导致漏源短路。 我相信您已检查焊接情况、以确保没有导致短路的焊接桥。 安装在电路板上且未施加输入电压的情况下、FET 是否使用 DMM 测量 D-S 的短路?

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    我已经仔细检查了、电路板上没有短路或焊接桥。 如果我没有在电路板上焊接栅极引脚、那么从漏极到源极没有短路、我已经使用 DMM 进行了检查。  

    我想建立另一个板来检查这种现象是否在这个特定的板上发生。 我不知道它是否会产生任何影响。

    但会检查并返回给您。 我需要2-3天的时间来建造另一个。 所以那时您不会再听我说。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    我花了一些时间测试新的电路板。 新电路板上不会出现该问题。 但我仍然无法使这些 MOSFET 正常工作。  

    您能指导我调整哪些值以使这些 MOSFET 正常工作吗?

    我尽我最大的努力使它们发挥作用。 但即使在其他电路板上、我也可以让其他 MOSFET 正常工作。 55n06时效率达88%。 12V IN 37V OUT。 通过将电源连接到电阻器负载、实现396w 输入和350W 输出。

    其他 MOSFET 的工作原理是一样的。  

    我一直非常严格地遵循 TI 的建议、但仍然面临这些问题、并且只有在购买某些 MOSFET (CSD18534KCS)后

    您能帮我解决吗?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabir:

    您能否提供55n06的完整器件型号、以便我能够与 CSD18534KCS 进行数据表比较。 与某些竞争器件相比、TI FET 的栅极电荷更低、开关速度更快。 也许可以添加一个较小值的串联栅极电阻器来减慢 FET 的速度。 此外、R-C 缓冲器可减少开关节点振铃。 但是、似乎根本没有进行任何切换。 最后、您能否 从外壳顶部提供产品标识? 我们可以检查这些批次是否有任何异常情况。 您是直接从 TI 还是从信誉良好的分销商处购买这些 FET?

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FQPF55N06。 我尝试了3.3r 至47R 但没有成功。 我直接从德克萨斯州购买。 1000件Sweat smile。

    我使用新电路板进行开关、但不会承受任何负载。 施加负载后、电压立即从36V 下降至 VIN。  

    我明天会用部分照片更新您  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabir:

    听起来升压控制器上的 FET 相互作用、导致转换器关断。 如果可以、请捕获开关波形:VDS 和 VGS。 TI FET 的栅极电荷比 FQPF55N06低得多。 我怀疑开关速度更快、可能会影响控制器、从而导致在向输出添加负载时出现过流关断。 我可能需要将该线程重新分配给控制器应用团队以进一步帮助您。 如果可能、请分享您的原理图。 您可以通过私人邮件或常规电子邮件发送给我: jwallaceri@ti.com

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabir:

    很抱歉、我们尚未找到 MOSFET 短路的根本原因。
    我的聊天框中还有您的原理图。

    如果问题来自控制器、很高兴我们能看到 MOSFET 栅极信号的波形。
    这可能会告诉我们是否由于某些噪声问题而产生电压、从而意外地导通 FET。

    是否可以在短路状态下测量栅极电压(控制器引脚和 MOSFET 引脚处)?

    谢谢、此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    我会向您发送私人消息