This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25832A-Q1:TPS25832AQCWRHBRQ1需要输入保险丝

Guru**** 2468540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514855/tps25832a-q1-tps25832aqcwrhbrq1-need-input-fuse

器件型号:TPS25832A-Q1

工具/软件:

你(们)好

我在设计中将此元件用作具有数据功能的 USB-C 充电器。

输入电源为24V。 在这些部件的输入端使用保险丝是否方便、或者内部电流检测关断系统是否足够?

为了与 Apple 器件兼容、我使用16K 限流电阻器来实现2.45A 的限制电流。 使用0.75A/1.0A 可复位保险丝是否正确?

P_OUT=5.1V * 2.45/0.9=14W

I_IN=P_OUT/24=0.58A

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iker、

    VIN 的输入电流不受内部限制。  但是、虽然仍然没有必要、但如果您愿意、可以使用0.75A/1.0A 可复位保险丝。

    BR、

    Seong