This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751EVM:刷写到器件中时出错

Guru**** 2468560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514502/tps25751evm-error-flashing-to-device

器件型号:TPS25751EVM

工具/软件:

您好、

我刚刚开始评估 TPS25751EVM 但遗憾的是、我无法将配置刷写到器件中。

每次我尝试闪烁时、进度条都会到达 10% 出现以下错误信息之前。

我在论坛上看到过类似的问题、即检测到器件时 "Microsoft"设备 而不是 "TI 器件" 、并且刷新过程相应失败

我已经尝试了这些主题中的建议解决方案、包括:

  • 使用不同的 PC (Windows 10而不是 Windows 11)

  • 尝试多个浏览器(Edge、Chrome、Firefox)

  • 交换 USB 电缆
    这些努力都没有改善这种情况。

  • 更新了驱动程序

遗憾的是、我只有一个 EVM、因此无法验证问题是否特定于该电路板。

如果您熟悉此问题或有任何建议、我非常感谢您的支持。

谢谢、此致、
Raffael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否可以在尝试编程时显示控制台?

    F12、清除控制台(参见下面的图标)、尝试编程。

    谢谢、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris

    感谢您的快速答复。 这是我的控制台的屏幕截图。 这是否澄清了事情?

    谢谢、

    Raffael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何为 EVM 供电?

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这样、我将 J4直接连接到 PC、将 J2连接到20V USB-C 电源(我尝试了2个不同的电源、无差异)

    如果有用、VSYS 为20V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  这应该就足够了。  可能是电路板背面的跳线?

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、我无法打开您的链接、似乎该页面已不可用。

    下面是我的配置、您看到这里有问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉发布了一个错误的链接。  我更新了一张图片、但它与您在上面显示的图片相匹配。

    但下面是我的配置、您在这里看到了问题吗?

    编号  您的配置正确。   

    我们已经看到其他情况、即使 EEPROM 已更新、GUI 也会错误地报告失败。  您能否在客户使用寄存器中放入一个唯一值并尝试进行编程?   

    "不成功"编程后、使用二进制文件中的闪存到器件来读取内容。

    谢谢。此致、
    Chris