This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:GND 电阻器选择失效

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4HC120-Q1, TPS4H160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514285/tps4h160-q1-loss-of-gnd-resistor-selection

器件型号:TPS4H160-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS4HC120-Q1

工具/软件:

您好的团队、  

我想向您说明如何计算接地失效保护电路的电阻器(R839)和二极管(D54)值?  

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、

    电阻器很好、但二极管将面临触发接地保护失效的风险。 正向压降需要<= 0.6:

    ...它看起来像这个二极管的正向压降明显 更高:

    您可以估算电流最大值的10mA。  

    此处是否可以选择 TPS4HC120-Q1? 这将是明显更好的价格角度、并且不会受到0.6V 二极管限制。

    此致、
    Tim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    感谢您的答复。  

    另一个问题是、如何计算该电阻值? 客户如何判断此价值是否有效?  

    [引述 userid="84738" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514285/tps4h160-q1-loss-of-gnd-resistor-selection/5821587 #5821587"]这将是一个明显更好的价格角度、并且不会有0.6V 二极管限制。

    为什么 TPS4HC120-Q1不受0.6V 限制?  

    此致、

    Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、

    这与 TPS4H160-Q1中检测接地失效的方式有关。 对于该器件、有一个比较器将比较数字低电平信号与 IC 接地端的电位。 如果它大于0.6V (加上一些裕度)、则会触发接地失效保护。 对于 TPS4HC120-Q1、接地失效机制发生了变化、因此器件不存在该限制。

    该电阻器适用于电源丢失和电感关断情况。 如果在这种情况下电阻过高、则电流将没有路径可走。 我误读了您的原理图、应该是1k。 使用10k Ω 电阻时、在电源丢失+电感关断情况下、电阻可能阻抗过高、电流更倾向于通过 MCU 的地(或接地平面上共享的其他东西)。

    此致、
    Tim