This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62871-Q1:环路稳定性

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505661/tps62871-q1-loop-stability

器件型号:TPS62871-Q1

工具/软件:

您好团队:  

我将其用于单器件运行、并尝试测量环路稳定性。 Vout 作为 VOSNS 的反馈。 这是注入噪声的重点吗? 请参阅下图。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、连接在图像上是正确的、用于稳定性分析。 我建议使用5/10 Ω 电阻值。

    如果您需要有关设置的更多信息、请告诉我。

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanvee、

    感谢您的及时答复。 请查看下图、了解不同温度下的稳定性测量。 在-40°C 时、PM 和 GM 低于预期。 请查看这些内容。 我尚未在7.5A 负载下执行测试。 此信息将更新您。

    25°C、2A 负载:

    -40°C、2A 负载:

    85°C、2A 负载:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rasathi Subramaniam:

    感谢您分享测量结果。 您是使用 TI EVM 还是在您的电路板上进行测量?  如果您的电路板是您可以分享原理图和布局吗?

    只需知道输出电压为-17dBm、需要注入的噪声就会更高、您甚至可以降低至-25dBm 至-30dBm。 这可能是室温下增益图突然下降的原因。

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanvee、

    请查看下面的原理图和布局图:

    好的、我将尝试在室温下再次进行测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rasathi Subramaniam:

    感谢您的分享。 您的运行条件是3.3V 输入电压、1输出 电压、maxi 负载为7.5A?

    您能分享最大负载或步进配置文件吗? 这将有助于检查电容器组和补偿电阻器选择。 在-40°C 时、电容器会性能下降最大、这会影响较低的 PM。  

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在结束主题。 获得更多信息后、请随时打开。

    谢谢、

    Tanvee