This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629210-Q1:请求查看 TPS629210-Q1的功能安全数据失效模式分布

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS629210-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514763/tps629210-q1-request-to-functional-safety-data-failure-mode-distribution-for-tps629210-q1

器件型号:TPS629210-Q1

工具/软件:

我想在以下器件型号 TPS629210-Q1的失效模式分布方面获得一些帮助、这通常包含在 功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 报告中、但我无法在报告中找到它、您可以更新报告中的失效模式分布数据。

感谢您的帮助、此致

Sijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijia:  

    正如您正确指出的、此报告未捕获 FMD 数据。 在上述报告中加入同样内容并不是那么直截了当。 我将向相关团队强调这一点。

    此致、

    Gautam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam:

    非常感谢您的及时答复。

    我们想确认是否计划发布新版本的功能安全报告(包括失效模式分布(FMD)数据)。 如果是、请告知预计的可用时间?

    此致、
    Sijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijia:  

    正如我提到的、我必须首先检查不发布 FMD 数据的原因。 由于该器件的使用寿命超过了半个十年、因此目前没有任何计划。 请不要期待任何积极的消息。  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam:

    如果在 TPS269210-Q1的完整功能安全报告(包括故障模式分布(FMD))的提供方面没有积极更新、您能否建议使用具有此类文档的替代器件?

    此致、
    Sijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看: TPS62150A-Q1数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    这里有 FMD 数据。 比较表:

    e2e.ti.com/.../Compare_2D00_parametrics_2D00_20250516151451.xlsx