This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51231-Q1:LM51231-Q1

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513982/lm51231-q1-lm51231-q1

器件型号:LM51231-Q1

工具/软件:

尊敬的设计支持团队:

我想知道是否可以使用 lm51231作为负输出电压。

在我的设计中、我需要使用 Vtrk 输入实现正和负可编程输出。

非常感谢您的反馈。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此示意图是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    感谢您的联系。

    可以让 IC 以负电压为基准并从负输入升压到更负的输出。

    请参阅此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slvaf68/slvaf68.pdf

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的莫里茨

    非常感谢您的回答。

    LM51231可谓是降压/升压转换器。 那么,你有这种转换器的应用手册,或者我是否正确地应用了所附图片中显示的修改?

    非常感谢您的反馈

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    LM51231是一款同步升压控制器、无法进行降压操作。

    您所附的原理图不正确。 为了使用升压控制器实现负升压、接地电平是悬空和开关的、如所附的应用手册中所述。 理论上、这也可以通过 LM51231来实现。 然而、使用 ATRK 那时会很困难、因为它必须以开关 GND 为基准。

    我建议使用降压控制器来产生负到负的升压转换。

    请参阅随附的 PDF 和此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slyt516/slyt516.pdf

    e2e.ti.com/.../Negative-In-to-Negative-Out-power-supplies.pdf

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Moritz、感谢您的回答。 这对我有很大帮助。

    此致