This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:什么&'3V IN 和3.3V OUT 的电流限制数字?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514132/tps63070-what-s-the-current-limit-number-for-3v-in-and-3-3v-out

器件型号:TPS63070

工具/软件:

您好的团队、

我们是否有3V IN 和3.3V OUT 下的启动电流限制数字的测试图?

与数据表中的图17类似。

谢谢。

此致、

Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wesley:

    以下是 EN START、PFM 模式、Vin=3V、Vout=3.3V、Iout=0A。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin、

     启动过程中的当前限制数字是多少? 谢谢。

    此致、

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wesley:  

    在启动期间、平均电感器电流限制通常为1A。

    此致、

    木林