This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:MOSFET 未开启或未通电。

Guru**** 2509535 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066, LM5066, LM5066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507789/lm5066i-mosfet-not-turning-on-or-not-receiving-power

器件型号:LM5066I
《主题中讨论的其他器件:LM25066LM5066

工具/软件:

您好、专家:

MOSFET 在设计工具(SPM_GUI)中未激活或未通电。 在 LM25066设计工具中正确设置所有参数、但 LM5066上的 PGD (电源正常)引脚可能无法在设计工具中激活。

此致、

Sneha Kamble

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我无法理解您的问题。 请详细说明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5066-EVAL.zip 指南下面的 PGD 错误,我根据计算设置所有的参数,请帮助解决这个错误。 我将附加 Zip 文件以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在启动期间以单个示波器屏幕截图捕获以下信号。

    VIN、VOUT、GATE 和计时器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请给我一个简单的想法,已经连接了遥测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法从遥测数据中了解根本原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请指导 PGD 误差以及如何使用设计工具设置反馈电阻值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 LM5066I 数据表中的9.2.1.2.7电源正常引脚一节。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我参考了这一节、但我收到了一个错误。 我随此消息附上图片。 LM5066 PGD 引脚的右侧出现红色错误。 如何解决该错误? 为什么会发生这种情况?

    考虑、

    检查 PGD 引脚的功能和配置。

    2.验证连接和电压电平。

    咨询 LM5066数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制器未成功上电。 如 GUI 屏幕截图中所示的 VOUT = 0。 要排除此故障、请在启动期间用单个示波器屏幕截图捕获以下信号。

    VIN、VOUT、GATE 和计时器

    请另外分享您的原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 Evolution 开发板进行测试。所以我没有分享原理图请引导另一种方法来解决这个 PGD 错误。我检查所有参数、如 VIN、VOUT、GATE 和 TIMER

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    启动期间的负载是多少? 如果看不到启动波形、我将无法提供帮助。 抱歉...