This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82084:PSM 模式下的输出电压纹波

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82084, TPS62125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514765/tps82084-output-voltage-ripple-in-psm-mode

器件型号:TPS82084
主题: TPS62125中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我是负责处理 TI 产品的分销商 FAE。
我收到了客户关于 TPS82084的一些问题。
在 PSM 模式下、输出电压纹波会增加、但是否有计算纹波电压的公式?
根据数据表第14页的图19、电压约为20mV。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaji、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    由于 ΔIL 无法轻松计算 Δ V、因此没有可用于计算纹波电压的公式。 应用手册"使用 TPS62125实现超低噪声设计"中的第5节(第6页)描述了这一方面。 (TPS62125也是一款 DCS 控制器件。)

    PSM 运行模式下的输出电压精度反映在电气规格表中、并针对22-μF 输出电容器提供。 (请参阅 数据表的第7.3.1节(第8页)。)

    数据表第14页图19中测得的电压纹波为13.3mVpp。

    此致、

    Andreas。