This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:原理图审阅

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513784/lm5155-schematic-review

器件型号:LM5155
主题中讨论的其他器件: TL431

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

您可以帮助查看下面的原理图吗?

e2e.ti.com/.../LM5155-flyback-24V-in-5V4A-out.pdf

24V 输入和5V/4A 输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您的联系。

    为了高效审查、如果您能提供所用变压器的数据表以及该器件填写完整的快速入门计算器、将会很有帮助:

    https://www.ti.com/tool/download/SNVC240

    我期待您的答复。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Moritz、

    感谢您的答复。

    变压器与 LM5155的 ti 演示板相同:  

    LM5155EVM-FLY 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我发现了以下内容:

    - 100欧姆的栅极电阻过高。 我建议从0欧姆开始、然后在必要时插入。

    - TL431应正确偏置。 为此、您可以使用如下所示的10k 电阻器:

    -您应该在辅助绕组上使用一个输出电容器。

    此致

    Moritz