This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51606:电感器值

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511803/lmr51606-inductor-value

器件型号:LMR51606

工具/软件:

我之前已经使用 LMR51610YFDBVR (FPWM 和1.0A)测试了该电路、现在计划将其更改为 LMR51606YDBVR (PFM 和0.6A) 是否需要更改电感器? 因为在电源设计器上、当我尝试使用 LMR51606器件时、它在1.1Mhz 工作频率下显示不同的电感器值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的输入电压和最大负载电流是多少?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否需要此方面的进一步帮助?  该值(10uH)通常应该是正常的、但这只是为了确认。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压为43V、负载电流为最大值 500mA @ 5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这应该是正常的