This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951-Q1:DRG0008A 或 DRG0008B

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512920/lp2951-q1-drg0008a-or-drg0008b

器件型号:LP2951-Q1

工具/软件:

此 LP2951-Q1 数据表中有两个具有不同散热焊盘尺寸的图、但在订购方面没有区别? 现在使用的是什么? 是否总是较高的版本?  这让人困惑...我不想在布局中使用错误的封装... 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joachim、

    如果您能提供您感兴趣的 OPN、请查看我们的制造产品。

    旧芯片似乎使用 DRG0008A 封装、而新芯片使用具有较大焊盘的 DRG0008B 封装(当散热焊盘发生变化时、通常是使芯片的热性能与之前的迭代一致)。 但是、似乎也在相同的 OPN 下发货。 在过渡到新芯片时、对于布局、我建议使用更高的版本。  

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这解决了我的问题、谢谢。  

    此致

    Joachim