This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:Webench 建议 TDK 停止使用的电感器(VLP8040)

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513896/tps54308-webench-suggesting-discontinued-inductors-from-tdk-vlp8040

器件型号:TPS54308

工具/软件:

FYI -对于使用 TPS54308的 Webench 设计、软件最初选择了 TDK VLP8040功率电感器-这应作为选项删除、因为 TDK 已完全"撤回"此系列  

如果你能把它替换成一个与封装兼容的部件的话会很棒。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、  

    我们将对此进行研究。  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    感谢您提前通知我们。 您能帮助我们了解提供这种特定电感器的输入吗?

    此致、

    Himanshu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到导致 VLP8040成为"选定"电感器的设计参数、但确实得到了一个采用 VLP8040作为替代方案的设计;

    TPS54308DDCR、VIN 8V-28V、1A 时输出3.3V、温度30°C -选择电感器、VLP8040将是第3个和第4个选项。

    请参阅下面的屏幕片段;

    Webench 屏幕片段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    找到了它。 感谢您提前通知我们。 我会通知有关小组将其从数据库中删除。