This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS564242:降压转换器 Vout 等于 Vin

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509264/tps564242-buck-converter-vout-is-equal-to-vin

器件型号:TPS564242

工具/软件:

第一次在这里发帖,和电力设计不是我的专长(这将是非常明显!). 我是一名软件和系统专家、通常... 这可能是一个非常愚蠢的问题。

我将尝试实现一个多功能电路板、它接收12V 汽车电池电源、然后将其降至5V。 我还添加了其他一些元件(例如电流监测器和温度传感器)。 我在设计中使用了 Web 工作台、我提交了一个 TT、其中有一些错误。 根据这一答复、我认为已经抓住了所有的问题。 但是、当我从制造厂收到电路板并进行组装时、Vout 始终等于 Vin。  我还仔细阅读了转换器文档、我认为我已经很好地遵循了这些文档。 我唯一能想到的是 Rfbt 和 Rfbb 靠近 SW。

有人可以帮助我进行故障排除吗? 随附了原理图。

我在设计中使用了 Web 工作台、我提交了一个 TT、其中有一些错误。 根据这一答复、我认为已经抓住了所有的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donald:  

    您忘记连接原理图了。 您能分享一下吗?

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉! 我连接了电路板布局布线、但忘记了原理图。

    e2e.ti.com/.../5vPowerBoardMkII.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、您所附的示意图-我无法看到任何组件值。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心! 我还在研究公司的一些新工具。 我附上了我用于装配体的材料明细表、其中包括值。 我为图表和数据的复杂性(和混乱程度)而道歉。  

     e2e.ti.com/.../BOM_5F00_JLCSMT.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FB 节点处的电压是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Donald、这是否解决了? 如果没有、您能回答我的问题吗?