This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56637:TPS56637的最小占空比

Guru**** 2500905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514254/tps56637-minimum-duty-cycle-for-tps56637

器件型号:TPS56637

工具/软件:

尊敬的团队:

您能否提供中进行适当调节所需的最小输入/输出电压比(占空比)  TPS56637

我们正在设计一个稳压器、具体规格如下:

  • 输入电压(Vin):  6V 至14.5V
  • 输出电压(Vout):  5V
  • 输出电流:  2.5A

但是、仿真工具会指示此配置不符合  最短关断时间要求 。 您能帮助澄清一下吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JB、  

    Unknown 说:
    但是、仿真工具指示此配置不符合  最短关断时间要求 。 您能帮助澄清一下吗?

     在 Ton = 1.4us 且 Toff = 270ns 时将6V 降压至5V =~84%所需的占空比。 Toff (min)= 300ns;即使由于最大值仿真而典型值=200ns、也会引发误差。

    [报价 userid="613097" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514254/tps56637-minimum-duty-cycle-for-tps56637 TPS56637 ?

    其次、如果输入电压为6-14.5V、为什么要选择具有28V (max)的器件。 我们的器件也具有4.5V 至17/18V 输入电压。 请仔细扫描产品组合。  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam:  

    感谢您的答复。 我们尚未最终确定最大输入电压(Vin)。 出于安全原因、我们目前选择了28V。 不过、在我们设计的下一版本中、我们预计最大 Vin 约为24V。

    您可以建议任何符合我们的输入要求的稳压器输入电压 : 6V 到24V 4A ,输出电压: 5V 也适用于6V 到14.5V 4A ,输出电压: 5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JB、

    请花点时间使用此工具: 交流/直流和直流/直流转换器(集成 FET)产品选择|德州仪器 TI.com

    这是提供器件建议的非常简单的工具。 如果您还有任何问题、请告诉我。  

    此致、

    Gautam