This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982DMC:为斗牛鲨申请重新设计4端口 tps65994

Guru**** 2590920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514412/tps65982dmc-request-a-referdesign-4-port-tps65994-for-bullshark

部件号:TPS65982DMC
主题中讨论的其他器件:TPS65994

工具/软件:

大家好

    我想使用牛鲨设计板、 但我只找到2端口 tps65994设计. 请帮助我获得4端口 tps65994设计的硬质设计  

  非常感谢!

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英特尔斗牛鲨设计已经是4个端口。 请访问他们的网站并搜索文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Tommy

        因为 我仔细检查了英特尔设计文件。 无法找到它。 请检查下一个标记。  我只是找到 2端口设计.  PLS 帮助我哪个文件是4port desgin。

       为什么?   Bullshark 设计有4端口( PA (UFP) PB 是 TPS65994的一个芯片。 但我找不到 PC 和 PD 参考设计。  请帮助我找到它。 非常感谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bullshark 板有两个用于两个 PD AIC 卡的插槽、使其具有4个端口。 应该有一个文档列出了另一个 AIC 卡的文档编号。 我们的一位团队成员也会检查并在稍后回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Tommy

       我只是发现 Bat 集线器底座有4端口设计. 请帮助我仔细检查  。 Fw 与斗牛鲨相同。 如果为 true。 您能   给我发送最新的 Bullshark 固件吗  

     非常感谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    附加!

    e2e.ti.com/.../Bullshark_5F00_5_5F00_15.zip

    谢谢您、

    Kevin