This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A91:瞬态偏好

Guru**** 2446550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A91, TPS7A92

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514600/tps7a91-transient-preference

器件型号:TPS7A91
主题: TPS7A92中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

客户报告发生瞬态电流时、TPS7A91输出电压下降了30mV (4 μ s 内从40mA 上升至712mA)。 客户想知道

  • TPS7A92的瞬态性能是否会更好? 能否通过切换到 TPS7A92来降低压降?
  • TPS7A91允许的最大输出电容是多少?

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的海亮:

    30mV 压降处于此器件的预期限值范围内。 负载阶跃瞬态响应是 LDO 对负载电流阶跃变化的输出电压响应。 负载阶跃后立即耗尽的电荷深度与输出电容大小成正比。 然而、尽管较大的输出电容可降低负载阶跃期间出现的任何电压骤降或峰值、但控制环路带宽也会降低、从而缩短响应时间。

    我首先会增大输出电容并尽可能降低电流压摆率。

    Unknown 说:
    如果 TPS7A92的瞬态性能预计会更好吗? 可以通过切换到 TPS7A92来降低压降吗?

    是的、TPS7A92在类似条件下的瞬态响应会略好一些。 我不会依赖切换到 TPS7A92来显著改善负载瞬态。  

    Unknown 说:
    TPS7A91允许的最大输出电容是多少?

    没有规定的最大值。 然而、添加更大输出电容的好处会在超过特定点(仅可在实验室中确定)时减小

    此致

    Ishaan