This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A45:设计审查

Guru**** 2813005 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514165/tps7a45-design-review

器件型号:TPS7A45

工具/软件:

您好、

我们使用 TPS7A4525生成 2.5V 电压。输入电压为3.3V。  

输出电流要求为1A。

请查看随附的原理图并提供反馈。

此致、

Ashish

e2e.ti.com/.../Review_2D00_3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashish、

    稳定性所需的等效 Cout 为10uF。 考虑到直流偏置和容差导致的降额后、请确保在 X5R 或 X7R 类型中使用额定值为5V 或更高的22uF 电容器。

    请确保两个 LDO 的电流消耗不会导致结温升高到125°C 以上。 按照数据表第11.3节中描述的过程进行操作。

    此致

    Ishaan